This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输入悬空

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E, SN74AXC4T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762536/txb0104-input-floating

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104E、 SN74AXC4T245、 SN74AVC4T774

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道

TXB0104如何自动检测输入或输出信号?

2.如果 TXB0104 B 侧悬空、是否可以使 A 侧(输出)变为低电平?

因为我们的应用发现这种现象会影响系统的 A 侧为低电平、所以 M/B 无法工作。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    问题位置是 SU31组件。

    B 侧中的 BATLOW#为悬空状态。

    系统上电时、A 侧 PMC_BATLOW#_1.8信号为低电平。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../txb0104_2D00_edited.pdf

    波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    请参阅有关 TXB 器件工作情况的应用手册:
    www.ti.com/.../scea043.pdf

    我在原理图第2页上看到、TXB0104 (SU140和 SU139)被列为 A /B 端口上具有10k 内部上拉电阻。 这不是真的。 需要上拉电阻器的信号是否开漏、因此器件必须为 TXS0104e 而不是 TXB0104?

    B 侧是始终悬空、还是仅在从驱动器侧断电时才悬空? 如果 B 通道始终悬空、则可以使用下拉电阻器将 B 通道和相应的 A 通道接地。 如果 B 侧间歇性浮动、也可以使用 A 侧的弱下拉电阻器。
    假设所有信号均为推挽式信号、您还可以考虑使用 SN74AXC4T245器件或 SN74AVC4T774器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    原理图说明是旧的。 请忽略。

    我们的 A 侧 PMC_BATLOW#_1.8信号具有一个上拉电阻器。

    这意味着 TXB0104不能用于开漏信号。 对吧?

    我们之前已经学习过 TXB 应用、但仍然不确定 IC 如何自动检测输入或输出信号?

    您能帮您解释一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    不建议将 TXB0104用于开漏信号。 原因是该器件具有内部4K 串联电阻器、可与用于漏极开路信号的外部上拉电阻器形成分压器、从而导致接近故障点的电压更高。

    当输入端发生从低电平到高电平的转换时、单次边沿加速电路会在信号达到大约 Vcc/2时触发。 这会将信号上拉至 Vcc 电平、驱动器会将其保持在该状态。
    当输入驱动器从高电平切换到低电平时(它必须过驱当前状态、因此需要2mA 的驱动强度、如 DS 中所述)、一次性切换状态并将输出拉至低电平。