This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:总线上的外部上拉电阻器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCB164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763066/sn74avcbh164245-external-pull-up-resistor-on-bus-line

器件型号:SN74AVCBH164245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCB164245

大家好、团队、

尽管不建议在总线线路上使用上拉或下拉电阻器、但客户的设计规格要求在输入总线线路上使用上拉电阻器。

当前设计的 VCCA = 2.5V、VCCB = 3.3V、数据的方向为从 B 到 A。B 总线上有上拉电阻器。 当客户增大上拉电阻器值时、数据转换未正确发生(高电平到低电平或低电平到高电平)。 但是、当客户降低上拉电阻值、如2.2k Ω 时、数据转换会平稳进行。 当我们希望实现平稳的数据转换时、我们如何计算外部上拉电阻器值?  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    客户是否会考虑使用同一器件 SN74AVCB164245的非总线保持版本?

    这些器件内部没有总线保持电路、因此可能具有外部上拉电阻器。

    有关总线保持器件和设计注意事项的更多信息、请参阅此处的应用手册:

    www.ti.com/.../scla015b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    感谢您的评论。 我已经阅读了该应用手册(使用总线保持电路来避免输入悬空的系统注意事项)。

    如果客户遵循应用手册第6.3节中的上拉电阻器指南、我们是否可以实现平稳的数据转换?

    此致、
    爱丽丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    我强烈建议切换到可以采用外部上拉电阻器而无需总线保持电路的器件。 原因是总线保持电路具有内部反馈电阻器、可保持器件的最后已知状态。 具有外部上拉电阻器可能会损害输出状态。 它可能会形成分压器、也可能与器件的最后一个已知状态发生冲突(器件希望保持低电平、但有外部上拉电阻器)。
    但是、如果客户想要使用总线保持器件、强烈建议遵循应用手册。
    先前使用的较高上拉电阻是多少? 您是否有过渡的范围?