This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN/4LVC2T45的泄漏电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762690/sn74lvc2t45-leakage-current-of-sn-4lvc2t45

器件型号:SN74LVC2T45

大家好、团队、

目前、我的客户 在其项目之一中使用 SN74LVC1T45QDCKRQ1和 SN74LVC2T45QDCURQ1总线收发器

为了执行 WCA 、它们需要这两个器件的泄漏电流。 请提供此信息吗?

 

非常感谢

Jsoef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    数据表的电气规格中提到了泄漏值 II (输入泄漏)。

    IOZ 表示 OE 引脚被置位时、进入 A/B 端口/输出端口的泄漏电流、电气技术规格也提到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    中给出的输入(泄漏)电流仅适用于 DIR 引脚。

    即使我们使用的特定器件没有输出使能(OE)引脚、IOZ 表示流入/流出 A/B 端口的泄漏?

    谢谢、此致、

    哈希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hachim、

    您是对的、器件没有 OE 引脚。
    A/B 端口具有高输入阻抗输入电路、泄漏也大约为 uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas、

    那么、A/B 端口泄漏电流的值大约是多少?

    谢谢、
    哈希姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈希姆、

    它大约为+/-10uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢、

    哈希姆。