This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244AT:此器件的等效值是多少、输入在一侧、输出在另一侧。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244AT, SN74LV245AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762817/sn74lv244at-what-is-the-equivalent-for-this-part-that-inputs-are-on-one-side-and-the-output-are-on-the-other-side

器件型号:SN74LV244AT
主题中讨论的其他器件: SN74LV245AT

我喜欢使用这个、但 I/O 已切换到位。 另一个功能完全相同且所有输入都在一侧、所有输出都在另一侧的情况下吗?   

IC: SN74LV244AT

顺便说一句、我得到了使用 SN---541的建议、但它不相等。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salah、
    您正在寻找的是所谓的"直通架构"。

    SN74LV244AT 没有完全匹配的地方、但我们大多数希望使用此功能的客户都使用 SN74LV245AT、只需将 DIR 引脚从 A 固定到 B 即可。(将 DIR 连接到 Vcc)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这起作用。