This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:SN74AHC244 -建议工作温度

Guru**** 2939580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762628/sn74ahc244-sn74ahc244---recommended-operative-temperature

器件型号:SN74AHC244

大家好、团队、

我正在检查 SN74AHC244的 TSSOP 封装

所有订购器件的温度均高达85C、而在数据表中写入的建议工作温度高达125C。

您能否澄清不匹配情况以及 SN74AHC244是否支持125C?

125C 的订购器件型号是多少?

54AHC 可以支持125C、但属于军用器件。

另一种选择是 SN74AHC244 Q1、但请确认数据表/订购器件型号不匹配。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、您好!
    SN74AHC244在2015年的工作温度为125C。 可订购产品附录信息不正确、我将努力更正该信息。 我不确定要更新数据表的时间范围是多少、但我预计至少要几周。