This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC245:SN74HC245用于扩展 LED 显示屏中的 SPI 通信距离

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC245, TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762532/sn74hc245-sn74hc245-used-for-extend-spi-communication-distance-in-led-display

器件型号:SN74HC245
主题中讨论的其他器件: TLC5955

您好!

我们希望使用 SN74HC245延长 LED 显示屏中的 SPI 通信距离、并希望知道 SN74HC345可以处理的距离有多长。

客户使用 SPI 接口来驱动7个级 联 TLC5955、最大距离为1.5 米。 SN74HC245输出能否驱动距离为1.5米的7 pes TLC5955 SCLK、GLCK、SDIN 和 LAT?

同时、对于 SPI 通信线路是否有任何考虑因素? 哪种类型的导线适合 SPI? 客户  现在使用 Dupont 线、 SPI 信号非常不稳定。

请帮帮我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    施加到电子电路的负载不以距离为单位进行测量-以电感、电容和电阻为单位进行测量-其组合称为阻抗。

    SN74HC245输出的限制因素是输出端所需的电流。 从数据表中可以看出、每个输出端的绝对最大电流额定值(在损坏之前)为35mA、而典型输出电流为7.8mA。 请注意、总电流不能超过70mA、因此如果所有8个输出同时驱动、则每个输出只能在超过额定最大电流之前提供8.75mA 的电流。

    一个良好的经验法则是、将每个输出的电容保持在70pF 以下。 这通常可以防止信号完整性问题。

    使用的导线类型。 在信号传输领域、"线"被称为"传输线"、它具有一些重要属性:

    Z0:=特征阻抗

    C :=每行单位长度的电容(通常为每米 pF)

    L:=每条线长度单位的电感(通常为 nh/米)

    这三个属性与这个简化的等式相关: z0=sqrt ( L/C )

    **导线之间还有电阻和电导特性,但我假设这些值在本分析中非常小。 **

    因此、对于具有101.05pF/m 电容的50欧姆特性阻抗传输线路、我们可以轻松地计算出每米电感:

    L = C * Z02 = 252.625nH

    这为我们提供了1.5m 传输线路的简化集总元件模型、如下所示:

    您可以看到、对于长度为1.5m 的50欧姆传输线(RG-58)、容性负载很大、但是传输线有一个非常有趣的属性-如果输入与特性阻抗正确匹配、输出看起来会非常好。  以下示例显示了匹配良好(顶部)和匹配不良(底部)的传输线路:

    我应该指出,这是一个一级的分析,传输线是一个非常复杂的问题。 我将至少留下2个完全值得信息的大学课程、因为我无法将所有这些内容真正放入论坛上的一个帖子中。

    关键是使电路阻抗匹配、保持低电容。