This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240:32kHz 皮尔斯振荡器应用

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74LVC1G240, SN74LVC1GX04, SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762675/sn74lvc1g240-32khz-pierce-oscillator-application

器件型号:SN74LVC1G240
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04SN74LVC1GX04SN74LVC1GU04

您好!

我有一个用户在寻求 对32kHz 皮尔斯振荡器建议的支持:

我正在寻求有关使用单栅极逆变器 SN74LVC1G240DCKR 器件的技术帮助。 它是否被认为适合在32kHz 皮尔斯振荡器设计中使用、如果是、您有参考原理图吗?  

我们确实有这样的设计、但它拒绝运行、除非我将设计参数推离理论、因此问题是!

非常感谢。  

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、
    虽然 SN74LVC1G240可用于振荡器电路、但它是缓冲反相器、不会像非缓冲反相器那样稳定。 SN74LVC1GX04晶体振荡器驱动器更适合驱动晶体振荡器。 SN74LVC1GX04基本上在同一封装中包含一个 SN74LVC1GU04非缓冲反相器和一个 SN74LVC1G04反相器。 有关此主题的详细应用报告、请访问 :www.ti.com/.../szza043.pdf
    图19是使用 SN74LVC1GU04的皮尔斯振荡器示例。