This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输入引脚电压 gt;VCC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762471/sn74lvc1g08-input-pin-voltage-vcc

器件型号:SN74LVC1G08

大家好、

如果输入引脚电压高于 VCC、是否存在任何潜在风险? 例如、VCC= 1.8V、Pina 或 pinB 的 VIH 为3.3V。 谢谢!

此致、

Sam Ting

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这是我们最常见的问题之一、答案可在此处找到:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

     

    感谢您的分享!  

    我无法在数据表中看到正电流值和 V_I > Vcc 的条件。 我可以说器件没有问题吗? 谢谢!

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、这是对信息的正确解释。