This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:这是加载问题吗? SN74AUP1G17DBV 能够以4mA 的电流驱动多少负载?

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74LVC1G17, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762334/sn74aup1g17-is-this-is-loading-issue-how-many-load-can-sn74aup1g17dbv-drive-w-4ma

器件型号:SN74AUP1G17
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74LVC2G17

尊敬的支持:  

我正在尝试弄清楚 SN74AUP1G17DBVR 可以驱动多少个负载。 我看到使用其他供应商时出现了奇怪的行为。

 

这是我们在 U21上的电路、NC7SP17P5X (3V 时为2.6mA)驱动3个负载。  

 请访问 attachment.e2e.ti.com/.../NC7SP17P5X_5F00_Load_5F00_Drive_5F00_Capbility.pdf

有问题?

 

  1. 为什么输出(红色波形)没有直接变为3V、而是阶跃为1.2V、然后是2.2V? 它有时在1.2V 时挂起、永远不会驱动高达2.2V 的高电平。
  2. 这是否是负载驱动问题?
  3. 您是否有关于如何确定2.6mA 或4mA 是否足以驱动3个负载的负载计算应用手册?
  4.  更换4mA 器件 SN74AUP1G17是否会解决此问题?

请提供建议。

谢谢你。

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、欢迎参加论坛!

    如果输出电流小于20uA、则 SN74AUP1G17的输出将大致等于电源电压--即电阻负载为:R > 3.3/20uA = 165k Ω。 如果负载电阻小于该值、输出电压在4mA 时将开始线性下降至大约2.9V、在8mA 时下降至2.5V。

    由于您看到的输出为1.2V、因此我假设输出端的驱动电流为~21mA。  如果您需要这么大的驱动电流、您可能应该切换到 SN74LVC1G17。 AUP 器件用于低功耗应用。

    您还可以使用 SN74LVC2G17并联两个通道以进一步提高驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    奇怪的... 看起来也存在接地问题。 您的应用中是否具有良好的信号接地管理? 将示波器探头的接地端直接连接到 U21的接地引脚时、示波器图看起来如何?

    此外、是否涉及任何布线? PJACK_IP 线为低电平吗? 有哪些负载连接到此线路?

    U78始终开启吗? 输出 U78是否存在任何相关纹波?

    Kai