This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC11244:此缓冲区和线路驱动器的标记- Mouser SO# 432675

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760594/74ac11244-marking-of-this-buffer-and-line-driver---mouser-so-432675

器件型号:74AC11244

您好!

您能不能就交货部件号: 74AC11244DW 的标记提出建议?

客户声称交付的器件的生产日期代码为1101和1019、基于第一行器件标识:

11D8GPT 和05CQJST...

我怀疑这是正确的、因为我们直接从 TI 收到了生产日期代码为1506的器件...

您能否告诉我们、第一行标记是否具有与生产日期代码相关的任何编码? 在本例中、您能否为第一行标记提供解码表?

非常感谢。

此致

Adnan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、
    顶部标记应为:

    YMLLLLS
            AC11244
            G4
    o

    Y =年
    M =月
    LLLL =批次追踪代码
    S =组装地点
    O =引脚1的标记位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    非常感谢您的回答。 这符合 TI 的标准标记指南。

    那么、这是否意味着下图所示的器件已经从2010年开始、即相应的2011年开始、或者这是否是一种误解?

    这些旧零件是否仍可使用?

    非常感谢。

    此致

    Adnan

    2010年  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adnan、
    这些器件是 MSL1、具有无限的存储期。