This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:OE 引脚是否可由 VCCB 供电?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762121/txb0104-q1-can-oe-pin-be-supplied-by-vccb

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

现在、我们的客户正在评估 TXB0104-Q1。 他们将计划将 VCCB 与 OE 引脚连接。

我认为额定电压是可以的。 但我担心是否还有其他问题。 如果 OE 由 VCCB 控制、您能告诉我是否存在问题?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta San:

    OE 引脚以 Vcca 为基准、但具有过压容限、因此可连接到 Vccb。