This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:端口 A 的电压将被上拉至大约2.5V。

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/762031/lsf0108-the-voltage-of-port-a-will-be-pulled-up-to-about-2-5v

器件型号:LSF0108

下面是 lsf0108、VrefA 为1.8V、VrefB 为3.3V 的硬件电路图。

电流现象是:端口电压将被拉至大约2.5V。            

我们的应用是1.8V 主器件、它通过 SPI 接口和3.3V 备用器件双向通信。 SPI 速率为25MHz。            

lsf0108是否支持上述要求、硬件电路中是否存在任何错误? 如果有更合适的 IC、请提供模型时也会遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    我强烈建议您在 Logic Minute 上观看 LSF 系列转换器的视频系列、该视频位于 :training.ti.com/LogicMinute

    本系列详细介绍了器件的工作原理、有助于解决您遇到的任何问题。 如果您在此之后仍然遇到问题、请告诉我、我将尽最大努力为您提供帮助。

    此外,你的图像没有发布--我看到你所做的同样的事情。