This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:最大开关速度

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761552/sn74avc32t245-maximum-switching-speed

器件型号:SN74AVC32T245

大家好、我希望在测试装置中使用 SN74AVC32T245ZKER、我想知道您能否澄清1.8V 至3.3V 电平转换的开关速度。

SN74AVC32T245ZKER 承诺在380Mbps 下实现1.8V 至3.3V 电平转换。 我不确定这意味着开关速度是11.875MHz x 32位还是380MHz。 所有测试编号均显示10MHz 及以下。

您能否澄清此器件的最大开关速度?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harley、欢迎参加论坛!

    请注意不要将380 Mbps 与380 MHz 混淆!  当从1.8V 转换到3.3V 时、SN74AVC32T245可在每条数据线路上支持高达380Mbps 的信号。 对于方波时钟、这是190MHz。

    必须注意的是,任何收发器或缓冲器只能提供估计的最大频率--只有计时器件具有指定的最大时钟频率。  这里有一个常见问题解答、其中提供了更多信息: