This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1404:三对1000pF 电容下输出电平过低

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761464/sn74lvc1404-output-level-too-low-under-three-couple-1000pf-caps

器件型号:SN74LVC1404
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T50

大家好、

下面是 schamic、当使用所有三个输出时、 OSCIN_24MHz 的高电平电压 为1.27V 、AEC_24MHZ 为1.2V,HDMI_I2S2_MCLK 为0.65V (时钟高电平最低2.31V)。 电压过低。 但是当我 删除一个输出时,左侧的两个输出是:OSCIN_24MHz -2.89V,AEC_24MHz -3.05V,这符合要求。  

1、由于输出电流的原因、这个芯片不支持三个输出吗?

2.如果我想支持3个输出、可以使用 SN74AUP1T50等缓冲器来缓冲1个输出、因为2个输出正常、还是有套接字可以支持3个输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您的负载很可能太重。 我建议将 OSCOUT 信号馈入输入并将 Y 连接到 R1007。 这可能会为您提供更多的驱动强度。 如果这不起作用、请告诉我、我们可以尝试提出不同的解决方案。