This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT573:SN74AHCT573与 SN74AC573有何不同

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC573, SN74AHCT573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761363/sn74ahct573-what-is-the-different-of-sn74ahct573-and-sn74ac573

器件型号:SN74AHCT573
主题中讨论的其他器件:SN74AC573

您好、先生、

请在这2个问题上提供帮助?

SN74AHCT573或 SN74AC573的应用将是锁存器、仅供参考

谢谢你

SN74AHCT573和 SN74AC573有何不同? 我发现工作 温度不同、这两者是否有其他不同?

2.未使用的输入是直接连接到 GND 还是下拉电阻连接到 GND? 您建议的下拉电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    它们是不同系列的产品、因此它们具有不同的规格、但它们都执行相同的功能。 请观看下面的培训视频、了解有关此内容的更多详细信息。

    training.ti.com/tlm-bol-partnumber

    您可以将未使用的输入端直接接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    这些器件之间的主要区别在于逻辑系列。  一个是"AHCT"系列、另一个是"AC"逻辑系列。 在这两个系列中、573功能是相同的。

    您可以在《逻辑器件指南》中找到有关逻辑系列的详细信息。 下面是一些摘要以帮助:

    这些图形显示了5V TTL 和 CMOS 器件的输入电压要求(VIH、VIL)和输出电压能力(VOH、VOL)。 AHCT 系列是 TTL 兼容型 CMOS 系列、符合左侧标准、交流系列符合右侧标准。

    此外、还提供了每个系列的完整说明、其中显示了一些差异。 最值得注意的是、交流系列支持24mA 的输出电流、而 AHCT 系列仅支持高达8mA 的输出电流。