This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G79:SN74AUP1G79

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761346/sn74aup1g79-sn74aup1g79

器件型号:SN74AUP1G79

您好!

我们有几个以 G4结尾的器件型号:SN74AUP1G79DCKTG4

在网站上、我只能找到以下器件型号: SN74AUP1G79DCKT。

您能解释一下为什么结尾处有 nof G4吗?

此致、

Christa Smeets

Neways Electronincis Incorporated

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christa、

    下面是一个常见问题解答、请参考、如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christa、

     我没有 SN74AUP1G79DCKTG4的任何记录。

    您应该改为使用器件型号:SN74AUP1G79DCKT。

    如您在数据表的封装信息部分所见、AUP1G79的所有型号均为"绿色(RoHS、无锑/溴)"-因此无需使用"G4"后缀来选择"绿色"器件。