This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:独立双向方向控制3.3V<->5V

Guru**** 2941340 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74LVC2T45, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761432/sn74avc4t774-independent-bidirectional-direction-control-3-3v---5v

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45TXB0104

您好、逻辑团队、

是否有一个逻辑系列-如 SN74AVC4T774 -为3.3V <-> 5V 转换提供对每个输入/输出对的独立双向控制?

通过参数搜索、我无法找到这样的器件。 例如、SN74LVC2T45和其他多位 LVC 器件对所有通道都具有通用方向控制、而 AVC 系列提供该功能、但仅适用于较低的电压电平。  

提前感谢。

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    目前、我们没有方向控制器件 P2P、AVC4T774支持5V 电压。

    您是否有满足此器件要求的应用或用例、以便我可以将其发送给我们的系统团队以供将来的开发用例?
    感谢您的反馈。

    您认为客户可以使用 TXB0104等自动双向器件吗?