This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB 的 VIL 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760467/txb0104-q1-question-for-vil-of-txb

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0108E-Q1

大家好、

客户希望使用 TXB0104-Q1、因为 VIL=0.4V、而不是 TXS0108E-Q1。 但是 ,他们问一些问题

-。 对于 VIL (TXB0104-Q1:0.35 * Vcc = 1.15V,TXS0108E-Q1:0.15V),两个器件之间存在差异。 您能解释一下原因吗?

-。  TXB0104-Q1的 VIL 越高、越容易受到噪声的影响。  器件  在这方面是否有任何特性/器件测量?     

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    TXB 和 TXS 之间的区别在于 TXS 是开关型器件(S=Switch)、TXB 是真正的缓冲型器件(B=Buffer)。
    因此、TXB 遵循 VIH 和 VIL (0.7Vcc 和0.35Vcc)的公共逻辑阈值、而 TXS 具有较低的 VIL、以确保 VOL 低于额定数据表规格。
    您还可以增大 VIL、TXS 的输出电压将略高于 VIL。
    下面的应用手册对此进行了详细说明:
    www.ti.com/.../scea056.pdf