This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC165:PCB 布局库和布局指南

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760257/cd74hc165-pcb-layout-library-and-layout-guidelines

器件型号:CD74HC165

您好、先生、

我计划使用该器件作为 SOIC-16封装来设计我们自己的 PCB 设计。 请为 EAGLE PCB 软件工具提供 PCB 库文件。 我需要此器件或任何参考设计的 PCB 布局/布线指南、以便能够遵循这些指南进行 PCB 布局。 这将是非常有帮助和非常感谢的。 正在等待您的回复。

谢谢、此致

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ahmed、欢迎参加论坛!

    TI 不直接为那里的每个软件平台提供库、 但是、我们确实在 数据表中提供了详细的机械制图(因此您可以自己制作封装)、而且 TI.com 上提供了 Ultra Librarian 软件、其中包含可转换为多种格式的封装和3D 模型(链接如下: http://www.ti.com/product/CD74HC165/pinout-quality -请参阅页面底部的"CAD/CAE 符号"部分)。

    大多数系统设计人员根据自己的应用创建自己的封装(例如,焊盘可能稍长些,用于手工焊接,或者在部件下扩展以支持其他封装变体)--然而,还有许多其他资源提供了预先制作的封装(如 Octo-part)。  我个人喜欢做自己的事情,因为我过去在“社区”创造的足迹方面遇到了问题。

    对于 CD74HC165、没有任何特殊的 PCB 布局/布线指南。

    通常、为了打造完美的 PCB 布局、我建议您在 PCB 设计人员工作中拥有大约5年的丰富经验、并在设计过程中至少接受过两次来自高级 PCB 设计人员的评论。 此处列出的内容太多、您应该知道要有一个好系统... 即使在6年的学校中+在制作电路板方面有一些经验、优秀工程师也会错过 PCB 设计中的大量"问题"。

    这里有一份很棒的应用报告、其中涵盖了很多信息: 《高速布局指南》

    如果您有任何与 CD74HC165相关的具体问题、请告诉我、我可以尝试提供帮助。