This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:串联电阻器... 是否需要它们?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760078/sn74axc8t245-series-resistors-are-they-needed

器件型号:SN74AXC8T245
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

SN74AXC8T245的数据表第22页显示了一个示例。

在此示例中、控制输入连接到逻辑高电平。

但这是通过10K 电阻器完成的

它们是强制性的吗?

我喜欢在不添加额外组件的情况下更改现有设计。 因此、如果我可以跳过最好的电阻器。

旧设计使用 TXB0108。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否不需要强制使用电阻器。 建议 OE 引脚使用上拉电阻器、以便在上电和断电期间保持禁用状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!