This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:组件的最大频率

Guru**** 2812775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/760069/sn74lvt244b-frequency-max-of-the-component

器件型号:SN74LVT244B
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

大家好、

我无法找到使用 此组件进行3.3V 至5V 转换的数据表上的最大频率。

您是否有信息、

谢谢  

Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    遗憾的是、我们没有该器件的最大频率规格。 如果您在1-75MHz 范围内工作、我建议使用 SN74LVC8T245。 它的频率也不符合规格、但由于其输出驱动强度、它应该能够管理高达75MHz 的频率。 确保将输出电容保持在尽可能低的水平。