This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:没有数据表? 我应该选择另一个器件吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759962/sn74lvc2g241-no-datasheet-available-should-i-pick-another-part

器件型号:SN74LVC2G241
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G125

您好!

我需要一个2位三态缓冲器、用于具有小延迟(~ 4ns)的3.3V 逻辑。  我还需要一个小型封装。 这是一个商业、低成本应用。  

我认为 SN74LVC2G241可能是一个不错的选择、但没有可用的数据表。   我是应该查看替代数据表还是不使用一个数据表?

除了此器件、您是否有建议在相对容易获得的新设计中使用器件(通常提供库存)?

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    此器件提供了数据表、您可以在以下位置找到该数据表: www.ti.com/.../sn74lvc2g241.pdf 或在产品文件夹中找到该数据表。

    我还会为该应用推荐 SN74LVC2G125。