This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要查看 TI 文档、说明如何使用54HC 替代54C

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4012B-MIL, SN54F30, SN54AS30, SN54LS30, SN54ALS30A, SN5430, SN54S30, CD54HC30, CD54HCT30, LM109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759870/i-need-to-ti-document-explaining-how-to-use-and-54hc-as-a-replacement-for-54c

主题中讨论的其他器件:CD4012B-MILSN54F30SN54AS30SN54LS30SN54ALS30ASN5430SN54S30CD54HC30CD54HCT30LM109

马时亨爵士:

我需要一位 TI 工程师来回答如何在54C 应用中使用54HC 芯片。

根据 TI 逻辑发展蓝图、应该能够更换电源以强制使用6Vdc (如果需要)、然后使用54HC 器件。  如果54HC 器件不可用、我们应该能够使用74HC 器件。

聊天和技术支持人员都表示无法回答上述问题(聊天实际上给了我一个我无法接受的胡说答案)

我要求技术支持主管、因为该人员说他们必须开一个 TT、但因我不接受下面的聊天答案而开始叫喊。

"至于用于放置54HC 的54C、是的、正确。"

因此,我只等待语音邮件传输到没有语音邮件的号码。

我不能采取反向回答、而是将其用于现场设备的风险。

这种说法似乎使 我所说的那个人感到愤怒。  我想他与军方有问题。

e2e.ti.com/.../ti-chat-transcript-R3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steve、欢迎参加论坛!
    很遗憾听到您在 TI 支持方面遇到的问题。 幸运的是、您最终找到了正确的位置。 E2E 论坛与您在互联网上的日常论坛稍有不同-- 在这里、您可以从社区的其他成员那里获得帮助(有些人非常博学)、但让 E2E 与众不同的是、TI 的工程师(像我一样)不断监控论坛并作出响应-我们需要在不到24小时的时间内回复您。 我是支持 TI 标准逻辑的三位应用工程师之一、我将尽我所能为您提供帮助。

    我想站在你前面、看看我知道什么、我不知道什么。 我不熟悉54C30,甚至是54C 系列逻辑器件,如果您有数据表或此器件/系列的链接,对我来说会很有帮助。 我找不到任何东西。 根据您到目前为止的描述、我了解到54C30是一款8输入 NAND、在引脚8和3V 至18V 电源上具有输出。

    TI 只有一个支持3V 至18V、CD4k 的逻辑系列、该系列在我加入公司之前从 Harris Semiconductor 收购。 CD4k 中最接近的军用级匹配是 CD4012B-MIL、但这是一个双路四输入与非门、并不是您所要求的。

    我发现8个器件都是军用级器件、具有'30功能(8输入 NAND、引脚8输出)、但它们都不属于 CD4k 系列。 下面是我找到的列表:

    SN54F30
    SN54AS30
    SN54LS30
    SN54ALS30A
    SN5430
    SN54S30
    CD54HC30
    CD54HCT30

    如果您的应用处于2V 至6V 范围内、则可以切换到 CD54HC30、这是一个8输入与非门、在引脚8上输出("30功能可能在两个系列之间相同)。 HCT 版本仅在~5V 下工作、具有较低的输入阈值(与 TTL 兼容)、其余系列均为双极、4.5V 至5.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始器件的数据表附于下方。

    5VDC 电源轨由 LM109供电、其 输出电压范围为4.6-5.4、这符合54HC30的 VCC 为2-6 VDC。

    这是现有设计中的部件更换、因此我不确定是否有其他  器件、但54HC30是可选的。

    我还会遇到下载问题、这似乎已经纠正了。

    如果您除了电压以外还发现任何其他东西、请告诉我、以检查兼容性。

    e2e.ti.com/.../National-Semiconductor-Datasheet-MNMM54C30_2D00_X-REV-1A0.pdfYou'd要求提供原始数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您提供数据表。 有趣的是,这是一个旧的 National Semiconductor 器件,但我的系统中没有任何记录--我想当 TI 吸收 National 时,一切都是以纸张为基础的。 这是我至少能想到的唯一解释。 我最喜欢的大学教授之一(在 UTA)来自 National Semiconductor。 我要问他,在我下次见到他的时候,C 逻辑家族发生了什么事情。

    我知道在假期里有一些系统更新,这可能是您下载问题的根源。 圣诞节期间我无法访问此网站几天。

    *****

    SN54HC30非常强大--在功能上不会出现任何与该电压范围有关的问题。

    SN54HC30有输入钳位二极管--所以你应该确保输入电压不会尽可能高于电源--或者如果是的话,请注意有电流从输入向上流向电源。 根据我在数据表中看到的情况、我认为54C 器件也具有这些钳位、但我不确定。

    看起来 MM54C30没有太多的驱动强度(V_OH 的额定电流为~10uA)、因此您可能会看到 CD54HC30更强的驱动器(~8mA)的过冲/下冲。 通常、这不会导致任何问题、但如果您重新设计系统、则需要注意这一点。 CMOS 输出上的轻负载(<15pF)往往会出现过冲。 过冲过大会激活钳位二极管、但通常二极管过冲太快、不会发生任何情况。 我会尝试将其保持在7V 及-1V 以上。

    54HC 比54C 快很多--看起来54C 的典型延迟大约为100ns,而 HC 系列通常低于15ns。 再说一次-可能不是问题、但在您的系统设计中需要注意的事项。

    请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。

    同样-新年快乐!