This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:CAN 总线应用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759594/txs0108e-application-for-can-bus

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TCAN1051HVTCAN1051

您好!

下面是有关 TXS0108E 的一些问题:

1. 我可以将 TXS0108E 用于 CAN 总线接口吗?

TXS0108E 是否可以与 TCAN1051HV 配合使用?

3.如果某些 I/O 端口未被使用、TI 的建议是什么? 悬空?

谢谢、

C.T.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chung、

    我知道 CAN 接口是差分接口、TXS 不能用于差分信令。
    如果没有、请告诉我。 此外、什么是数据速率、电压要求、IO 数量、信号标准(开漏/PP)等

    如果 TXS 上未使用 IO 端口、则可以保持断开状态、内部上拉电阻器将保持其预期的 Vcc 电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的帮助、我知道、差分信号与 CAN 侧(CANH、CANL)有关、TX、RX 的工作方式与 UART 类似、因此在该侧与 MCU 之间使用电平转换应该可以。

    顺便说一下、我发现 TCAN1051在3.3/5V MCU 内部具有电平转换、因此无需额外的电平转换、谢谢。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我假设情况也是如此。 感谢您的澄清、如果您需要任何其他信息、请告知我们。