This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH244A-SP:电源上升时间

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759618/sn54lvth244a-sp-power-supply-rise-time

器件型号:SN54LVTH244A-SP

团队、

我的客户提出的快速问题:

54LVTH244A 的数据表在电源上升时间的建议运行下具有以下要求:

如果电源系统不满足此要求、对部件功能有何影响?  我们 在应用中未使用器件的 Ioff 和上电三态热插入功能。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    应用报告《TI 标准逻辑器件中的上电三态(PU3S)电路》对此进行了详细介绍。

    您说您没有使用 Ioff 或上电三态、但这些不具有功能、您只需关闭即可。 它们是器件设计所固有的、并且将在每次重启电源时执行其工作。 引用上述应用报告(第7页):凭借极快的斜升速率、[PU3S 内部]电容器可能没有足够的时间稳定、并且加电电路的输出可能会早于所需的时间打开器件输出。

    如果您的系统在加电期间缓冲器打开时没有问题、那么这是可以的。 它不会损坏 TI 器件。