This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CB4013B

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759770/cd4013b-cb4013b

器件型号:CD4013B

我使用 CD4013B D-FF 进行锁存。

这里、时钟固定为 Vcc、D 输入也固定。

1:当置位和复位均为低电平时、需要知道 Q 的有效状态(数据和时钟无关)。数据表中未提及此状态。

2:您是否有任何具有相同功能表但具有更高输出驱动电流且符合 AEC 标准的 CD4013 D 触发器替代产品?

这里只有360Ua。 需要大约10mA 的额定电流。

3:还需要其结温(未在数据表中提及)

4:请为我提供 CD4013B D-FF 的 PSpice 模型。

  根据模拟,它显示0.5*Vcc 或一半的 Vcc。

5:如果可能、请向我提供相同的应用手册。

此致、

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我将单独回答每个问题、以清楚地了解:

    (1)你说时钟是“无关”(X)——但这不是真的,因为时钟上升沿会导致 Q 的变化——我认为你是“当时钟未被置位时”。 当 SET 和 RESET 引脚取消置位(在本例中为低电平输入)且时钟未置位(在本例中为上升沿)时、触发器(任何触发器)的输出将为之前的状态(称为 Q0)。   我猜您真正想知道的是施加电源时触发器输出的初始状态。  这是一个更难回答的问题,因为根据定义,没有人知道。 锁存电路在上电时固有不稳定、并将锁存至两种状态之一(高电平或低电平)。

    这里有一个有关此主题的常见问题解答:

      

    Google 也有一些关于该主题的有趣的阅读。

    (2)不幸的是、CD4000系列逻辑器件在其电压范围内是唯一的。 我们没有任何其他支持18V 电压的逻辑器件。 您需要添加外部驱动器以提高驱动强度。

    (3)    

    (4)不幸的是、CD4013B 没有模型。 我们目前正在为旧器件(如本器件)开发行为 PSpice 模型、但可能需要另外一年才能使用该器件。

    (5)实际上没有关于如何使用 D 触发器的应用报告。  除了上述问题之外、您还有其他问题吗? 如果我知道您要做什么、我可以尝试提供帮助。  也许您可以稍微解释一下您的应用?