https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759770/cd4013b-cb4013b
器件型号:CD4013B我使用 CD4013B D-FF 进行锁存。
这里、时钟固定为 Vcc、D 输入也固定。
1:当置位和复位均为低电平时、需要知道 Q 的有效状态(数据和时钟无关)。数据表中未提及此状态。
2:您是否有任何具有相同功能表但具有更高输出驱动电流且符合 AEC 标准的 CD4013 D 触发器替代产品?
这里只有360Ua。 需要大约10mA 的额定电流。
3:还需要其结温(未在数据表中提及)
4:请为我提供 CD4013B D-FF 的 PSpice 模型。
根据模拟,它显示0.5*Vcc 或一半的 Vcc。
5:如果可能、请向我提供相同的应用手册。
此致、
Siddharth Sangam