This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:使用 TXS0108E-Q1将5V 转换为3.3V、将3.3V 转换为5V、从而使用 SPI 驱动 ADC TLV2553

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553, TXS0108E-Q1, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759319/txs0108e-q1-use-txs0108e-q1-to-tranfer-5v-to-3-3v-and-3-3v-to-5v-for-driving-adc-tlv2553-with-spi

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV2553SN74LVC2T45SN74LVC1T45

你好

我使用 TXS0108E-Q1完成3.3V 和5V 之间的 SPI 通信、以驱动 ADC TLV2553

这是我 的原理图:

我已经阅读了参考书籍:推挽时最大数据速率高达110Mbps

                              漏极开路时的最大数据速率高达1.2Mbps

我在推挽模式下使用它。但我进行一些测试,它无法获得书中引用的最大数据

这是 我获取的示波器波形:

此图显示 了 VCCA 一侧的280k 数据速率

 

此图在 VCCB 侧以280k 数据速率显示

此图在 VCCA 侧以2.5M 的数据速率显示

此图在 VCCB 侧以2.5M 的数据速率显示

我必须使用 10M 的数据速率,如何解决此问题。

 TXS0108E-Q1是否适用于 SPI?

很抱歉我的英语不好。

非常感谢

此致

小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    首先,我始终建议在同一屏幕上同时拍摄输入和输出的示波器画面。  如果没有这一点、就无法从时序角度准确地判断正在发生的情况。

    从您的示波器截图中可以看到、TXS0108E-Q1的输出端似乎具有相对较大的容性负载。

    您在5V 侧连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、严格

    感谢你的答复

    我直接使用  TXS0108E-Q1 5V 侧连接到 ADC tlv2553、就像这张图片所示

    我在 280k 时对输入和输出进行另一次示波器拍摄-在同一屏幕上,蓝色是输出,黄色是输入。

    请转发您的回复

    谢谢

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    在我看来、线路电容确实会导致输出转换时间过慢。 TXS 器件是无源转换器件、没有有源驱动器(除了用于瞬时交流驱动器的 OneShot 加速器)。 建议在线路上具有非常低的电容以实现更高的速度。 数据表中的数据速率测量值为15pF。

    是否要更改为 SN74LVC2T45/SN74LVC1T45? 这些器件具有有源驱动器电路、可过驱动线路电容并实现>10Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas

    非常感谢。

    我将尝试另一个器件。

    小威