This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM28VLT32-HT:寿命定义(写入/擦除周期)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SM28VLT32-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759427/sm28vlt32-ht-endurance-definition-write-erase-cycles

器件型号:SM28VLT32-HT

您好!

我需要一些帮助来了解 SM28VLT32耐久性值的含义。 数据表报告了1000个周期。

当内存已满并准备好"覆盖"时,是否一个周期被认为已完成,或者在达到结束前的任何时间我对其进行写操作(附加)?

谢谢您的观看。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该限制单独应用于每个位。 (实际上、由于擦除大小、每个扇区都是如此。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、
    我同意各位代表的回应。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢两者。 1000个周期看起来非常少。 我只是想知道为何与市场上其他存储器相比、价值如此低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存单元的结构是一种折衷方案、这种方案可以使单元很难更改(从而使该值保持很长时间)、并且使单元易于更改(以便可以对其进行重新编程)。

    在更高的温度下、闪存变化变得更加容易。

    "正常"闪存被设计成即使在低温度(例如、−40°C)时也能够被擦除/重新编程、这样即使在高温度(例如、85°C 或105°C)时、它也能将其内容保留一段合理的时间。

    SM28VLT32-HT 设计用于更高的温度。 这意味着电池更难更改、并且擦除/编程电压必须更高并且/或者应用时间更长、这会增加闪存电池上的应力。