This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:输入范围、在 VCC=3.3V 时、在上升沿切换输出

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759385/sn74ahc14-input-range-to-switch-the-output-on-a-rising-edge-over-temperature-at-vcc-3-3v

器件型号:SN74AHC14

您好!

我的客户正在考虑使用此器件、但我们需要的信息比数据表中提供的信息更多一些。  如标题所示、我们需要了解在整个温度范围内、在 Vcc = 3.3V 时、在上升沿输入上切换输出所需的输入范围。

伊沙安最好的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、

    有一篇关于此主题的文章(尽管在另一个器件型号上)、我相信这篇文章将帮助您找到:

    我的帖子附带了一个 Excel 电子表格、可用于查找所需的值。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。