This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:暴露在接地或悬空状态下。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/759313/sn74avc8t245-exposed-to-be-connected-to-ground-or-to-be-left-floating

器件型号:SN74AVC8T245

您好!

我 正在设计中使用 SN74AVC8T245RHLR。

您能否告诉我们、中心的外露焊盘是否可以悬空或必须接地?

谢谢、

Sivaraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果数据表中没有提到任何其他内容、则应将焊盘接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../709807
    在该查询中、如果数据表中未提及、建议连接到接地端或保持悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivaraj、
    最好将中心焊盘接地、但这并不是逻辑器件的硬性要求。 您可以将其保持浮动。