This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:具有三态输出的双路总线缓冲器闸

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G125, SN74LVC2G125, SN74LVC2G125-Q1, SN74AUP2G34, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168297/sn74lvc2g125-dual-bus-buffer-gate-with-3-state-outputs

器件型号:SN74LVC2G125
主题中讨论的其它器件:SN74AUP2G125、、 、SN74AUP2G34ISO7762

您好!

我有 MISO 信号、它在13.5MHZ 下工作  

其  

Trise:1.5nS

Tfall:1.5nS

总导通时间:36nS

MISO 信号频率:13.5MHZ

电压:3.3V

您能为我的应用推荐双路总线缓冲器门吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您提供详细信息。 但是、缺少一件事-要驱动的负载是什么?

    如果您使用30pF 或更低的总负载电容驱动12cm 或更小的迹线、我建议使用以下任一选项:

    对于可禁用的器件(输出设置为高阻抗):

    SN74AUP2G125

    SN74LVC2G125

    SN74LVC2G125-Q1 (与上述相同、仅通过汽车认证)

    对于无法禁用的器件(始终在输出端驱动高电平或低电平):

    SN74AUP2G34

    SN7LVC2G34

    实际上还有很多其他选择、但这些将是我的首选。 AUP 器件具有更平滑的输出转换(更低的 EMI)和更低的功耗、而 LVC 器件具有更高的驱动强度。

    以下是可能在此应用中工作的2至8通道器件的筛选列表:

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/buffers-drivers-transceivers/noninverting/products.html#p0min=-0.5;3.3&p0max=3.3;18&p480=2;8 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

    请查找随附的 Skeleton

    在这里、我在多个从器件配置中使用了 ISO7762、但由于 ISO7762-->MISO1信号由于其他 ISO7762和 vicevsa 而下拉、因此我们无法获得 SPI 从器件响应(MISO)。

    现在要解决这个问题、我们需要有缓冲器、它可以在这里工作、它不应该拉低其他信号、所以缓冲器是更好的选择吗? 如果您有好的想法、您可以提出建议吗?

    SPI 时钟频率为13.5MHZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个从器件使用同一接地、则可以在隔离器之前组合其 MISO 信号。

    在您图像中所示的架构中、您需要具有三态输出的缓冲器。 将任何建议的'2G125器件用于低电平有效控制信号、或将'2G126用于高电平有效控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    隔离器之前没有公共 GND、因此我们在隔离器之后短路。

    大多数低电平有效信号器件是首选器件、因此两者都可以借助芯片选择信号进行驱动。

    你有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用任何'125缓冲器。