This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V 至5V TTL 时的 PLC 信号

Guru**** 2652685 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4504B, CD40109B, CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168354/plc-signal-at-12v-to-5v-ttl

主题中讨论的其他器件:CD4504BCD40109BCD4010B

大家好、

需要将12V 的 PLC 信号转换为5V TTL、以便使用 DAQ 系统进行测量。 您能帮我确定此应用程序是否有组件吗?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000是能够处理5V 以上电压的唯一逻辑系列。 使用 CD40109B、CD4010B 或 CD4504B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    除了 Clemens 的反馈之外、我们目前还在开发更多可以支持类似12V 至5V 应用的器件。  为了帮助正确满足您的需求、您能否帮助进一步阐明以下内容? 谢谢。

    • 帮助进一步了解客户应用的方框图。
    • 是否有任何现有解决方案? CD4000器件是否满足您的要求?
    • 项目所需的时间表以及机会规模是多少?
    • 是否有任何负载要求以及所需的最大驱动强度(mA)?
    • 应用是推挽还是开漏?
    • 数据速率是多少?
    • 是否反相信号是否重要?
    • 浪涌是否存在瞬态电压容差?
    • 优先选择多少个通道或位?

    此致、

    Michael。