This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:A 侧的输出电压受 VrefA 限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168360/lsf0108-q1-the-output-voltage-of-a-side-is-limited-by-vrefa

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0108

根据以下视频的说明、LSF0108的 A 侧应能够输出高于 VrefA 的电压、例如视频中的3.3V。 但当我们使用 LSF0108-Q1时,发现 A 侧的输出电压被限制在1.2V,即使它被上拉至3.3V 也无法更改。  原因是什么? 谢谢你。

使用 LSF 系列进行多电压转换