This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:用于 LSF0204的 Qual SPI 解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168415/lsf0204-qual-spi-solution-for-the-lsf0204

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXB0304

您好!

请告知您 LSF0204是否可用于 QUAL-SPI 解决方案?

如果是、最大值是多少  频率、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 的最大频率取决于其他器件的驱动强度以及电路板的总电容。

    请改用 TXB0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您是说 TXB0304可用于 QUAL-SPI、LSF0204不是很好?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可用于四通道 SPI、但如果器件的驱动强度不够、或者走线过长、则可能无法达到所需的速度。

    TXB 是一款缓冲器件、因此其限值不太严格。 请参阅数据表的第6.6节。