This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH244A:WE'Ve 遇到了 SN74LVCH244APWR 的 CLK 和 LD 信号耦合问题。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169016/sn74lvch244a-we-ve-encountered-clk-and-ld-signal-coupling-issues-with-sn74lvch244apwr

器件型号:SN74LVCH244A
主题中讨论的其他器件:SN74LV244A

您好、支持团队

我们在 SN74LVCH244APWR 中遇到了 CLK 和 LD 信号耦合问题。

原理图:

问题:
Shify_SGPIO_CLK_R 和 *** 具有以下图表中的耦合:

当我们从 SHIFT_CLK_R 中切断信号时、我们可以在 Shify_SGPIO_CLK_R 上看到耦合信号

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    33 Ω 源端接电阻器的位置是什么? 您能展示电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    抱歉。 我们无法发布 PCB 板图片、这是机密信息。

    可以共享您的邮件地址吗?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源端接电阻应尽可能靠近输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    shifty_clk 是从 Edib 板 dcpld 到风扇板的。

    Edib 板:

    风扇板:



    在宽范围文件中、R202接近于 connnet 或 J_SIG_1。 和 R29、r512、R31、r40、r34、 R513、R36靠近 U1

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shifty_clk 无关紧要;缓冲器将输入与输出隔离开来。

    这些尖峰是由布线之间的耦合或电源上的噪声引起的。 终端电阻看起来正常、因此可能不是第一个。

    电源噪声是缓冲器内部开关噪声的结果。 确保去耦电容器(C16)靠近电源引脚。 除了使用开关噪声更低的另一个器件(例如 SN74LV244A、无总线保持输入)替换缓冲器之外、您没有其他任何事情可以做。