This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS04:迟滞随温度和电源电压的变化而变化

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168830/sn74hcs04-hysteresis-variation-with-temperature-and-supply-voltage

器件型号:SN74HCS04

您好!

是否有任何数据可用于说明迟滞电压如何随电源电压和温度的变化而变化?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要对此进行补充、是否在 SPICE 模型中对这些变体建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    [报价 userid="501302" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168830/sn74hcs04-hysteresis-variation-with-temperature-and-supply-voltage "]是否有任何数据说明磁滞电压如何随电源电压和温度的变化而变化?

    数据表中列出了2V、4.5V 和6V 电源的差异、因此您可以直接从提供的值推断电源如何影响阈值。

    一般来说,阈值与温度不成线性关系----它们取决于多个变量。 输入阈值不精确、只能保证在数据表的最小/最大规格范围内。 如果需要精密阈值、我建议改用比较器。

    对于迟滞-即阈值之间的差异-通常而言、在较高温度下、该值较低。 由于阈值的非线性度、这可能不会在整个温度范围内保持-但我拥有的所有数据显示、最坏的是125C、最坏的是-55C、最坏的是-55C (我的数据温度为-55C、-40C、25C、85C 和125C)。 另一方面、阈值有时会反转它们与温度的关系。

    [引用 userid="501302" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168830/sn74hcs04-hysteresis-variation-with-temperature-and-supply-voltage/4397219 #4397219"]要添加这一点,这些变体是否在 SPICE 模型中建模?

    否、在 PSpice 行为模型中未对温度建模。 如果是这样、可能会产生误导、正如我在前面所说的、阈值中有多个变量、如果客户希望阈值在许多产品中保持一致、他们会发现它不是。 请勿使用逻辑施密特触发器器件来实现精密阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。 您是否能够共享您提到的温度情况的数据?

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    不可以、我无法在公共论坛上发布此类数据。