This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:高电平输入电压、VCC 介于3.6V 和4.5V 之间

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168852/sn74lvc1g07-high-level-input-voltage-with-vcc-between-3-6-and-4-5-v

器件型号:SN74LVC1G07

你(们)好

我需要知道 SN74LVC1G07在3.6V 至4.5V 的 VCC 下使用时的行为

在该 VCC 范围内使用什么是 VIH (最小值)和 VIL (最大值)?

此致、Jonas