This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 14-24-logic-EVM:泄漏电流

Guru**** 2926810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793186/14-24-logic-evm-leakage-current

器件型号:14-24-logic-EVM

CD4071BE 的引脚1通过10KOHM 连接到"0"、在引脚1上为我提供1.44v。  测得的"0"泄漏电流为120uA。 使用引脚1上的47KOHM 下拉电阻器时、输出保持在3.78V 的高电平。

CD4071BE 是从 DigiKey 购买的、其中4个经过测试、结果相同。

泄漏电流与应 小于0.25uA 的规格 SCHS056D 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示完整电路的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的图像未通过。 当您发布时、您看到的是我们看到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我的总观点可以看出、我在这些论坛上工作了很长时间。 当我说图像没有通过时、请相信我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照确切的说明添加或复制粘贴。 是否有其他方法可以发送文件? 我将其复制粘贴在下面。 但愿这能起作用。

    谢谢、

    阿齐姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、它现在起作用了。

    电源是否连接到任何设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚14和7直接连接到电源。 只需指出、输入引脚1处于高电平、引脚2上的电压非常接近于零。 随着电源电压从5V 增加、引脚1上的电压也会增加。 在我看来、泄漏电流会增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在 IC 上编写的:85C558K E4。

    我从 DigiKey 购买这些产品:
    P/N:296-2062-5-ND
    制造编号:CD4071BE
    生产日期代码:1820 + 5
    批次:8496351ML8

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azim、
    我根据我们的记录验证了批次追踪代码-这些器件肯定是从 TI 发货的、在发货前进行了测试、没有任何问题。

    如果只是一个器件、我会认为引脚有 ESD 损坏、但由于您说这是所有器件、因此我相信这是测试设置或器件中的某个东西。

    请仔细检查所有测试连接和涉及的电阻器值、我将查看是否可以从这些器件的最终测试程序中提取这些器件的测试结果(可能需要几天时间)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azim、

    我能够通过我们的测试站点验证在这些器件上执行的测试包括对所有输入引脚(包括引脚1)的泄漏测试。 我没有看到该批次的任何故障、因此我必须得出结论、器件离开 TI 时没有任何异常泄漏。  这只会导致测试设置问题。  您是否能够验证所有测试设置连接和值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了每一项、发现 PCB 已失去完整性并更改为电阻器。 我做了新的电路、希望问题能得到解决。

    谢谢、

    阿齐姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azim、
    感谢您的更新。 如果您的问题已解决、请单击绿色的"此问题已解决"按钮。