This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4034B:Tina/Spice/CD4034B:

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789179/tina-spice-cd4034b-tina-spice-cd4034b

器件型号:CD4034B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

   我知道 CD4034 IC 不可用。 我想知道什么是 cd4034的等效 IC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Souarv、

    由于这不是行为建模问题、而是特定于产品的问题、因此我将把此帖子移至特定于产品的论坛。

    此致、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们通常不会为时钟逻辑器件制作行为模型-- PSpice 在这种类型的仿真中做得不好。

    您尝试对器件性能的哪个方面进行建模? 逻辑运算可能会有点混乱、因为它非常复杂、但数据表中对此进行了全面介绍。 这基本上只是一个工作电压高达18V 的花式移位寄存器。

    如果您尝试确定信号完整性或 VOH/VOL 规格、我可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

     我想作为一个组件进行仿真、我想检查换档操作的时序波形、我还想查看信号完整性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Souarv、
    数据表中对器件的时序和逻辑进行了全面描述-正如我在前面提到过的、时钟器件与 PSpice 模型的搭配并不是很好、因此这对我们来说并不是一个真正的选择。

    恐怕我们没有使用 CD4k 系列逻辑器件进行信号完整性分析的 IBIS 模型。

    我强烈建议改用 EVM 来测试此器件。 我们最近创建了此 EVM、以帮助评估我们产品系列中的较旧器件、例如:
    www.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

       我想做 SPICE 仿真、需要看一下换档操作。 因为我们知道 SPICE 模型不可用。 我没有使用过 EVM。 您能否解释一下如何使用 EVM 而不是使用 SPICE 模型。我确实需要对该器件进行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM (评估模块)允许您对器件进行物理测试(使用信号发生器和示波器)。 它对仿真没有帮助。