This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:芯片引脚氧化、存在引脚氧化现象、焊工性差

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795330/sn74hc4020-the-chip-pin-oxidation-there-is-the-phenomenon-of-pin-oxidation-poor-weldability

器件型号:SN74HC4020

您好!

我在     几天前从 Mouser 那里选择了一些芯片"sn74hc4020n"、250个芯片。(17个以上的数据代码 有 175个、 18个以上的日期 有 75个。) 我的客户收到芯片后 发现  18+的数据码有芯片引脚氧化、     存在引脚 氧化现象、  焊工性差、 见  附 图、 引脚 不能  是 tin.please 请见附件。

 我 的客户  要求    为  他们提供新货件、但 Mouser 回答说他们没有售后权利。 让我联系您。我真的 需要 您 的帮助!请 尽快回复!非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    这些引脚的外观正常。  有关详细信息、请参阅此常见问题解答:

    您能否分享这些器件所用的助焊剂和焊料类型? 我想向我的质量/包装部门转发、看看他们是否有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户 答复:TI 的答复 仅 表明      、由于         新 工艺的原因、引脚表面可能变得粗糙 、 看起来    已经腐蚀、 但         不会导致焊件的焊件减少。  现在 我们 看到  引脚 焊缝  性差了,  图片 是    焊接后的现象,   从图片 中可以  看出   其焊缝性  非常 bad.please 请见 图片。
    助焊剂:Kester951
    焊料:α 金属 Vaculoy 6337
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多信息。

    我将在接下来的两天内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与内部质量团队合作、以了解有关此问题的更多信息。 您能告诉我吗:

    (1)这是否是客户第一次使用粗糙的 LF?

    (2)如果不是,这是他们第一次在其粗糙的 LF 上看到此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)这不是他们第一次使用它。

    2)但 这 是    他们第一次 遇到 这  种质量问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确认进展如何?

    客户要求我回复。

    请尽快回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在所拥有的一切都是确认我们将接受这些器件作为故障分析返回的一部分。 这将使我们的实验室能够完成对部件的分析、以确定正在发生的情况。

    我没有收到任何其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在与我们的内部专家讨论后、我们有以下问题:

    我们是否可以让客户拍摄电路板上安装的器件的图片?

    他们能否具体说明他们认为导致问题的领域?

    我们的专家认为这种情况不足以确定问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户认为他们之前提供的信息已经告诉过。
    我将尝试与他们进行通信。
    但是、当您拥有所需的材料时、您是否能够确认问题是什么?
    还是会继续受到质疑?
    如果可能、您可以前往客户公司查看。我想我会更快地得到答案。
    因为它运行时间太长了! 我必须尽快向客户提供答案。
    感谢您的理解!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个评估退货商品的流程。

    我希望客户已经通过经销商启动了故障分析返回--一旦 TI 收到部件,我们就可以开始分析。

    我想这项分析的结果没有什么意义--我们把部件放回进行分析,这样我们就可以找出问题所在。

    如果我去联系客户、就不会改变这些器件进入我们的实验室并进行测试的需求。