This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74V3690:创建 FIFO、通常与 SN74V3690相同、但它具有2个输入时钟信号。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74V3690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/797043/sn74v3690-founding-a-fifo-normally-same-as-sn74v3690-but-it-has-2-input-clock-signal

器件型号:SN74V3690

您好!

我是 DSP 领域的新起点。 最近、我有一个项目使用 FIFO 来存储2组16位 ADC 值以进行 FFT 分析。 我已将 IC SN74V3690分配为数据缓冲器、但在查看数据表后 、SN74V3690只有一个用于数据输入的输入时钟、如果2同时将 ADC 值输入设置为2个输出时钟信号发送到 FIFO、这是不够的。 您能否告诉我、此 IC 还有其他任何解决方案、例如 ASI 我发现了一些其他品牌、它可以为2组 ADC 值输入支持2个输入时钟信号、或者我必须将其分离为2个 FIFO 以实现2组 ADC 值、 如果有任何 IC 可以支持它、您是否有任何建议?

谢谢  

此致

Jay Ho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、
    不是完全清楚您要实现的目标。
    不过、我假设您需要存储两个16位 ADC 值、并且这些 ADC 将并行运行、同时生成样本、并且您希望在 FIFO 中将其视为一对。

    如果正确、您可以每次将两个 ADC 值写入一个36位数据字。 当您生成写入时钟时、您需要注意两个 ADC 都有数据就绪。 如果涉及 FPGA、它可以生成适当的写入时钟、以将两个值存储在单个字中。

    另一个选择是可以使用2个 FIFO、每个 FIFO 对应一个 ADC。 如果两个 ADC 不是同步值或成对值、则此选项有效。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回复。

    是的、我需要两个16位 ADC 值存储并并行运行、同时生成样本、 但我的 ADC 芯片组(根据我们的产品要求 ADC9269进行选择)数据表显示、它将有2个数据时钟来计时数据输出、遗憾的是 SN74V3690只有一个用于36位数据的写入时钟。 因此、我在 TI 搜索任何可支持2个时钟源的另一个选项 FIFO 芯片组、或者是否有任何芯片组符合 SN74V3690规范、但具有16K/32K 16位、然后我可以选择此选项并节省一些资金、如果我需要使用2个 FIFO。

    另一方面、我还阅读了数据表、发现此 IC (SN74V3690)具有一个称为第一字直通的函数、但我不能完全理解其详细信息。 但是、它能在我的情况下提供帮助吗?  P.S.我只需要使用 FIFO 作为缓冲区来存储数据、然后等待 MCU 在任务框变为空闲时将数据输入。  

    谢谢

    Jay Ho  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    此链接将显示所有可用的 FIFO 产品。

    www.ti.com/.../products.html

    据我所知、没有任何具有两个写入时钟的器件。

    如果您使用的 ADC 的输出时钟是同步的、并且是同相的、那么您可以使用单个时钟将两个字写入更大的36位 FIFO 中。

    否则、您将需要用到 FIFO。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    谢谢。  

    此致

    Jay