This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV139A:8位逻辑控制器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795003/sn74lv139a-8-bit-logic-controller

器件型号:SN74LV139A

您好:

我想找到一个解决方案来实现以下功能,SN74LV139A 的第一个想法(竞争对手是 MC74LVX259)

这种合适的解决方案或其他推荐的解决方案可以提供吗?  

VCC (最大值):<7V、输入<7V、Vout 最大值:<7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    在我看来、SN74LV139A 正是您所描述的。 不过、您没有列出任何实际要求-只是部分真值表和极其模糊的电压限制(TI 提供的器件数量不到7V)。

    如果您想了解更多信息、我们将需要了解有关您的系统的更多信息:

    工作电压是多少?
    在上电复位、CTL1、CTL2、CTL3时、会出现哪种类型的信号? 电压、频率和转换率通常是最小的。
    负载是多少? 最好在 R、L 和 C 中进行介绍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    希望您找到了一个解决方案、这已经解决了。 如果没有、请回复、我将尝试提供帮助。