This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:为什么输出的时间延迟超过300us

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/795933/lm567c-why-the-time-delay-of-output-is-over-300us

器件型号:LM567C

您好!

    我正在  应用中将 LM567C 用作音频解码器。 下面是原理图、中心频率设置为100KHz、带宽为14%。输入为正弦信号(700mV 100KHz  )。  

   输出的时间延迟大部分时间约为20us-100us、但 有时超过300us。 请告诉我原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太熟悉此器件、我将在这里尝试提供帮助。 请参阅数据表中的图9:顶部曲线表示、对于14%的带宽、输出前可能有~30个周期。 一个100kHz 时钟的30个周期为300us。 如果我们遵循底部曲线(受外部电阻器限制)、则得到~10个周期、即100us。

    此致、
    通道