This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:输出引脚的延时时间

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C, LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791424/lm567c-time-delay-of-the-output-pin

器件型号:LM567C
主题中讨论的其他器件: LMC567

您好!

  我将 LM567C 用作应用中的音频解码 器。原理图如下、中心频率设置为100KHz、带宽为14%。输入为700mV 100KHz 正弦信号。 问题是输入信号和 输出之间的延时时间可能很长。 在大多数情况下、器件输出在输入信号稳定后20us-100us 进入低电平状态、但有时延时可能会更长300us。  

  另一个问题:数据表中有聊天(图9)。 输出前的最大周期数)显示了输出前的带宽和周期之间的关系。 图中的一个是受外部电阻器(最小 C2)限制的带宽。 但我不了解外部电阻器带宽受限的情况。

  如果输入和输出之间的延时时间将与 LMC567短路?

  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、LMC567数据表中没有关于输出前周期数的规格。 延时时间可能更短、因为 LMC567的振荡器频率是振荡器频率的两倍。 我正在内部搜索其他数据以确认或拒绝此操作。

    此致、
    通道