This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:适用于三路 SPI 的电平转换器解决方案

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34, 2N7001T, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796842/sn74avc4t774-level-shifter-solution-for-triple-spi

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AUC342N7001T

逻辑支持团队

我设计了以下使用2个 SN74AVC5T774的电路、以支持3个 SPI 外设。

如果您有任何疑虑、请告诉我。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个转换器的四个未使用的输入一定不能被打开、并且所有 DIR 输入都可以被硬编码。 并且任何未始终主动驱动的信号(MISO、可能还有 MOSI)都需要上拉或下拉。

    使用 SN74AUC34进行降压转换(具有可过压输入)和2N7001T 进行升压转换将会更简单、更便宜。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。

    客户需要消除零件类型、即使零件成本增加也是如此。

    我根据您的建议更新了我的电路、如下所示。

     -将未使用的 DIR、A 和 B 直接接地

     -通过电阻器将 MISO 和 MOSI 连接到 VCCA 或 VCCB  

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 SN74AXC4T774器件

    您无需在高 DIR 输入上使用上拉电阻器;CMOS 输入可直接连接到 VCC 或 GND。 (这些电阻器仅在您希望在调试电路板时强制施加不同的电压时才有用。)

    未使用的输出(第二个移位器上的 A3/A4)不需要接地。

    当 OE 信号为高电平时、所有移位器输出均为高阻抗。 因此、如果控制器实际上将在 SPI 外设仍然上电时禁用移位器、则所有信号都需要上拉。 (但第一个电路中未提及 OES;是否在任何时候实际禁用了移位器?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Clemens、
    AXC4T774尚未发布,但这是我们正在研究的问题----计划在今年晚些时候发布。