This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:查找具有 OE 功能的器件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/797146/sn74lvc2g14-looking-a-part-with-oe-function

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

大家好、

我们之前使用过 SN74LVC2G14。

但是、我们需要具有 OE (输出使能)功能的逆变器。

  • VCC:5V
  • 使能控制信号:1.8~3.3V
  • 2通道

您是否有任何推荐器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、
    不、没有任何逻辑器件可以满足您的所有需求(施密特触发输入+ 1.8V 至5V 电压转换+输出使能+逆变器)。

    要实现1.8V 输入和5V 输出的这种组合、您将需要:

    逻辑级:
    SN74LVC2G14 - 2通道施密特触发反相器
    输出级:
    SN74LVC2T45 - 2通道双电源转换器、支持1.8V 输入和5V 输出、包括三态输出