This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:将 TXS0108E 用作微控制器与外部环境之间的简单隔离器

Guru**** 2904580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796694/txs0108e-using-txs0108e-as-a-simple-isolator-between-my-micro-controller-and-the-outside-enviroment

器件型号:TXS0108E

您好!

我正在设计一个电路板、该电路板具有多种通信协议和 IO、可安装在室外机柜中。

例如、我需要 RS232端口、简单 UART 调试端口、IO、甚至 I2C 端口连接到外部。  

我已经在 使用电路板中的 TXS0108E 来转换微 IC 和其他 IC 之间的电压电平、因此我想知道我是否可以使用它的其余端口来连接外部世界。 让 UART 引脚从微型经由 TXS0108E 直接连接到连接器。 还具有一个通过 TXS0108E 从外部传入并连接到我的微控制器的输入。

我应该关注什么? 我是否应该忘记这个想法并添加其他光耦合器?

提前感谢您的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加论坛!
    我们的翻译专家将在周一前与您联系。

    如果您可以提供原理图、方框图和/或粗略布局、当他作出回应时、他会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS 在其 B 端口上有很多 ESD 保护。

    仅当需要电隔离时才需要光耦合器、这很可能是由于不同的接地电位造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stralows、

    是的、您可以使用 TXS0108的其他未使用端口来连接其他通信协议。 TXS0108还支持 UART 等推挽信号以及 I2C 等开漏协议、无需外部上拉电阻器。
    由于这是无源器件、因此它没有真正的缓冲能力来拉/灌电流超过~400uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    非常感谢您的回复!

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    非常感谢您的回复!

    此致