This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC132:关于锁存性能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796193/sn74hc132-about-latch-up-performance

器件型号:SN74HC132

您好!

我尝试使用以下原理图。
您能 告诉我  SN74HC132的输入电流和电流消耗吗?
请指出是否存在闩锁的可能性。
数据表中没有提到闩锁性能。





此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuke-San、

    我注意到、您最近发布了一个有关不同器件的类似问题。

    您能 告诉我  SN74HC132的输入电流和电流消耗吗?

    输入电流在本数据表中与我上次指出的相同位置列出--这不能回答您的问题吗?

    您是否还在考虑其他一些输入因数-也许输入电压超过电源电压来打开输入钳位二极管?  构建您的原理图、但情况并非如此、但我可能不完全理解您的用例。

    请指出是否存在闩锁的可能性

    闩锁是我们设备的故障,即您问我我们的设备是否设计为在正常工作条件下发生故障。  鉴于这一点,答案显然是“不”--我们的器件设计不会失败。 如果超出器件的最大额定值、则可以锁定、但对于任何器件都是如此。 我确实找到了该器件的闩锁测试、但它的额定电流仅为50mA。 不过、这仍然是数据表额定最大钳位电流的2.5倍。

    您对闩锁性能如此关注是否有原因? 您是否打算超过输入钳位二极管最大电流的数据表规格? 也许我们可以为您找到不同的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、

    感谢您的回答。

    〉输入电流在本数据表中与我上次指出的相同位置列出--这不能回答您的问题吗?

    抱歉再次打扰您。
    客户担心闩锁操作。 因此、我提出了一个问题、以防万一。
    我向客户报告以下情况。



    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有问题-我只是想知道他们是否有特定的理由担心这个问题。 这不是一个非常常见的问题。