This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:输入超出数据表规格(-0.5V)至-0.8V、是否存在风险?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796635/sn74lvc08a-the-input-is-over-the-datasheet-spec--0-5v-to--0-8v-whether-it-has-risks-here

器件型号:SN74LVC08A

大家好 、

我的客户 现在正在使用 SN74LVC08A、输入超出数据表规格(-0.5V)至-0.8V、 是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    只要不超过输入钳位二极管电流、就可以超过负输入电压限制。 我从来没有见过这样的过冲会导致足够的电流成为一个问题--但是如果客户非常担心,他们可以在那时测量电流。